This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:精密模拟通信

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/658146/cc1312r-precision-analog-commuication

部件号:CC1312R

您好,

我计划开发基于cc13x2R芯片的低UHF频段的个人实时通信设备。 使用模拟FM模式的选项,考虑到使用未经许可的频段信道与来自模拟站的干扰,或数字传输被禁止或不实用的兼容性原因。  模拟仿真FM模式仅在5.0 / 6.25 / 12.5 频/ 25 kHz射频信道间距上具有实际可用性。 最好的选择是为其提供I2S<->DMA<->RF_16bit_module_regsiter传输。 窄带选项的使用需要高频振荡器的精确频率与温度(<1 ppm)的偏差-最好在TCXO或/和晶体上提供强大的硬件支持。 这可能是射频模块非易失性寄存器8位晶体校正系数阵列,用于电容器二进制阵列至特定温度。

谢谢!

Alexey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alexey,

    这听起来像是一个有趣的项目,我们不打算发布基于TCXO的Launchpad。 您需要创建自己的。

    此致,
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    没有启动板请求。 问题在于芯片本身的硬件能力。 即使在软件支持方面也没有请求。

    此致,
    Alexey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alexey,

    CC1312R支持窄带操作,但不适用于DMR应用程序。 我认为这是可以做到的,但这不是我们尝试过的。

    此致,
    /TA