请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1312R 您好,
我计划开发基于cc13x2R芯片的低UHF频段的个人实时通信设备。 使用模拟FM模式的选项,考虑到使用未经许可的频段信道与来自模拟站的干扰,或数字传输被禁止或不实用的兼容性原因。 模拟仿真FM模式仅在5.0 / 6.25 / 12.5 频/ 25 kHz射频信道间距上具有实际可用性。 最好的选择是为其提供I2S<->DMA<->RF_16bit_module_regsiter传输。 窄带选项的使用需要高频振荡器的精确频率与温度(<1 ppm)的偏差-最好在TCXO或/和晶体上提供强大的硬件支持。 这可能是射频模块非易失性寄存器8位晶体校正系数阵列,用于电容器二进制阵列至特定温度。
谢谢!
Alexey