请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCXL-CC1350 主题:CC1350中讨论的其它部件
我正在尝试按照"基本RX和TX - CC13x0的RF驱动程序入门"中的说明进行操作,但我当前访问的唯一系统是Macbook,因此我正在尝试使用Virtual Box在Windows 10 VM内使用SmartRF Studio。
我可以启动SmartRF 2.8 (版本CCDS.0,内部版本号41),在连接CC1350板并将USB连接传递到VM后,设备会显示在“已连接设备”列表中,并显示100 ID号。
如果我双击该列表中的设备并选择专有模式(与BLE相反),将打开设备控制面板加载屏幕。 它执行几个步骤,LaunchPad状态LED闪烁一段时间。 最后,它通过了“配置...”步骤,接着进入“读取注册设置...”,此时它几乎总是挂起。 可能只有1/10的尝试,它会通过此步骤,并实际打开“Device Control Panel (设备控制面板)”窗口。 有什么想法,发生什么事了? 这只是通过VM驱动程序传递的非典型USB连接的一个伪迹吗?