This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCXL-CC1350:SmartRF Studio:从虚拟机配置CC1350

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/655370/launchxl-cc1350-smartrf-studio-configuring-a-cc1350-from-a-vm

部件号:LAUNCXL-CC1350
主题:CC1350中讨论的其它部件

我正在尝试按照"基本RX和TX - CC13x0的RF驱动程序入门"中的说明进行操作,但我当前访问的唯一系统是Macbook,因此我正在尝试使用Virtual Box在Windows 10 VM内使用SmartRF Studio。

我可以启动SmartRF 2.8 (版本CCDS.0,内部版本号41),在连接CC1350板并将USB连接传递到VM后,设备会显示在“已连接设备”列表中,并显示100 ID号。

如果我双击该列表中的设备并选择专有模式(与BLE相反),将打开设备控制面板加载屏幕。 它执行几个步骤,LaunchPad状态LED闪烁一段时间。 最后,它通过了“配置...”步骤,接着进入“读取注册设置...”,此时它几乎总是挂起。 可能只有1/10的尝试,它会通过此步骤,并实际打开“Device Control Panel (设备控制面板)”窗口。 有什么想法,发生什么事了? 这只是通过VM驱动程序传递的非典型USB连接的一个伪迹吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chad,

    这不是我以前听说过的问题,所以很可能是一个VM-USB的东西。 我会通知我们的工具团队,以防他们有更多的见解。

    谢谢,
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还可以查看BLE常见问题线程,该线程指向有关如何在Mac上直接运行SDK的一些指南。 也许它也适用于CC1350 SDK?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我来看看常见问题。 由于故障不是确定性的,我怀疑根本原因是延迟,可能是由于VM->USB驱动程序问题,或者主机系统上的CPU功率不足(我正在使用的Mac只有一个1.6GHz内核)。 我的问题是这种延迟违反了某些USB计时协议,或者SmartRF工作室的超时时间短。 不管怎样,我尝试在本机Windows10系统上使用SmartRF Studio,它运行良好。