This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:CC1125中的仅接收器模式

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/667013/cc1125-receiver-only-mode-in-cc1125

部件号:CC1125

您好,

我正在使用CC1125收发器芯片进行只接收应用。

PA引脚(引脚编号 17)提供单端TX输出,引脚19和20用于RX差分输入。 CC1125数据表第6节中提供的典型应用电路设计用于收发器操作。 由于我不使用传输操作,是否可以卸下17号插针(PA)上的组件和连接部件? 需要进行哪些更改?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../168.6396万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,

    感谢您的回复。

     

    "请访问 www.ti.com/.../cc1120em-420-470-rd。 仅对于Rx,您需要L191,C201,L201,C191,L192。 您将拥有一个50欧姆的连接点,L201和C191在这里相遇。 不需要连接到PA和TRX引脚的组件"

     

    因此,要使用仅TX模式,我需要拉起TRX引脚并将PA引脚接地至右侧?

    我是否需要更改连接的组件的值? I.E,C181,L173,C177,C174,C175?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "那么,对于使用仅TX模式,"这是否是打字错误,您指的是RX?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我指的是RX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不需要更改零部件的值。
    -将PA输出和TRX引脚保持为未连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,
    感谢您的回复。