主题中讨论的其他部件: TPD1E0B04
您好,
1年以来,我遇到了一个大问题。 我们在室外产品中使用CC1120,通过它,我们可以将数据从传感器节点传输到主站。 我们遇到了许多情况,所有节点都同时丢失。 主要站点上显然出现了问题。 经过调查后,我们发现了以下问题:
—主站的信号很难捕捉,如果我们有信号,则信号很差,只有-110至-120 dBm (仅当我们 距离主站1-2米远时)
—主站传感器节点的信号很好(我想接收器工作正常)。
- CC1120在TX传输过程中正在加热,电流高达约170 mA。
之后我发现了这种好奇心:PA和接地之间的电阻只有8 - 9欧姆。 UFF。 通常,我会期望高Z或极高的电阻。 我将它与新的CC1120模块进行了比较,而新模块的PA至地电位大约为2毫欧。 这是TX模式期间电流消耗高和输出性能过低的原因。 LNA_P和LNA_N输入似乎正常。
是否有人遇到过类似的问题? 我们唯一解决这个问题的办法是更换主站。 在我们遇到更多的问题后,我们在上次进行了调查,发现了这个问题。 如果这对您有帮助,我可以使用CC1120和主板布局提供我的示意图。
问题是,发生了什么,什么可能导致此问题?
谢谢
此致,
一月