This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:晶体精度限值

Guru**** 2924090 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/665323/cc1125-crystal-accuracy-limits

部件号:CC1125

您好,

我正在使用CC1125收发器接收291 MHz信号。 选择Crystal时要考虑的精确度限值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们在参考设计中使用了TCXO (+ 2ppm或-2 ppm)。
    如果您使用的是窄带应用,则最好使用高精度TCXO (2ppm)。
    如果使用晶体,您可以使用至少10 PPM精度晶体。

    如果您不使用高精度晶体,则需要使用较高的接收器带宽来容纳发送器和接收器之间的频率偏移。 当您使用较高的Rx Filter BW时,接收器的灵敏度会因较高的BW而降低,最终会影响通信范围。

    最小接收频率Fil BW Reqd =对称速率+2*频率偏差+4*频率容差(PPM)

    谢谢!
    下午
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢PM,

    感谢您的回复。

    为什么晶体的精度限制为10ppm,TCXO的精度限制为2ppm? 两者都产生不同的信号错误,为什么不是通用的?

    在设备数据表的5.2 部分,www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1125.pdf中提到,  

    为降低系统成本,CC1125器件具有高精度频率估计和补偿寄存器,用于测量和补偿晶体的不精确度。 这种补偿可以使用成本较低的晶体。

    晶体/时钟中允许的最大误差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如上一篇文章所述:
    所需的最小Rx BW =信号BW +4*ppm xtal*工作频率,其中信号BW可近似为数据速率+2 x频率偏差(使用GFSK时为保守)

    -对于窄带系统,RX BW是固定的,因此ppm数量必须低=> TCXO
    - RX BW越高=>灵敏度越差。

    => xtal的选择取决于系统中所需的性能。

    5.2 中所述的频率估计值可用于跟踪由于老化和温度而导致的频率变化,但要能够估计必须接收数据包的偏移量,且必须通过方程给出RX BW 以上。

    另请参阅用户指南中的FB2PLL。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于实施RX BW = 25 kHz,符号率= 1.2 ksps且频率偏差为4 kHz的接收器,我需要使用3.95 ppm晶体(根据给定的公式)。 不可用。
    除了使用更高精度(<3.95ppm)的TCXO外,我还有其他选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否。请记住要考虑老化和温度漂移。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,
    感谢您的回复。

    如何研究老化和温度漂移的影响?
    使用2ppm TCXO是否会克服老化和温度漂移的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请参阅TCXO的数据表,了解老化和温度漂移规格。

    谢谢!
    下午
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢PM,

    感谢您的回复。