请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1125 您好,
我正在使用CC1125收发器接收291 MHz信号。 选择Crystal时要考虑的精确度限值是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢谢PM,
感谢您的回复。
为什么晶体的精度限制为10ppm,TCXO的精度限制为2ppm? 两者都产生不同的信号错误,为什么不是通用的?
在设备数据表的5.2 部分,www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1125.pdf中提到,
为降低系统成本,CC1125器件具有高精度频率估计和补偿寄存器,用于测量和补偿晶体的不精确度。 这种补偿可以使用成本较低的晶体。
晶体/时钟中允许的最大误差是多少?