Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1352R
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1350STK 主题中讨论的其他部件: CC1350, CC1352R
您好,
注意到CC1350STK目前在查看常见供应商(Arrow,Mouser,Digikey等)时,总体上很难实现。 是否正在逐步淘汰?如果我可以问,计划是什么?
我们通常在早期阶段使用CC1350STK进行演示和POC,因此sub-GHz传感器标签是一个出色的平台。 所以,我希望它能继续经营:)也许有一个CC1352STK计划?
(我知道可以在TI.com上购买少量CC1350STK,但当我们想要购买更多产品时,我们通常会通过例如mouser购买)。
谢谢,
Marcus