This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:CC1350STK正在逐步淘汰?

Guru**** 2538600 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350STK, CC1350, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/665609/cc1350stk-cc1350stk-being-phased-out

部件号:CC1350STK
主题中讨论的其他部件: CC1350CC1352R

您好,

注意到CC1350STK目前在查看常见供应商(Arrow,Mouser,Digikey等)时,总体上很难实现。 是否正在逐步淘汰?如果我可以问,计划是什么?

我们通常在早期阶段使用CC1350STK进行演示和POC,因此sub-GHz传感器标签是一个出色的平台。 所以,我希望它能继续经营:)也许有一个CC1352STK计划?

(我知道可以在TI.com上购买少量CC1350STK,但当我们想要购买更多产品时,我们通常会通过例如mouser购买)。

谢谢,

Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marcus:

    CC1350传感器标签未逐步淘汰。 但是,我们尚未针对更新的CE要求对其进行重新认证,这限制了我们在欧洲的安全。 虽然这更像是一种形式,但我们知道套件满足所有要求,不幸的是,这一过程非常耗时,可能需要一段时间才能完成。

    CC1350 LaunchPad或CC1352R LaunchPad可能与BOOSTL传感器结合使用,作为演示用途的替代产品吗?

    谢谢,
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊,太棒了!

    HA,实际上不知道 www.ti.com/.../BOOSTXL-SENSORS ,现在已经开悟了。 是的,这在许多情况下很有用,尽管不会使感音标记过时。 它确实是演示/POC/平台的理想平台。

    谢谢!
    Marcus