This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200DK:如何对CC1200DK和Range测试进行编程

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200DK, MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/665045/cc1200dk-how-to-program-cc1200dk-and-range-testing

部件号:CC1200DK
主题中讨论的其他部件: MSP-FET430UIFMSP430F5438A

大家好

我必须测试远距离数据传输,所以我购买了这款CC1200DK。当我在设备上看到如图所示的“发送数据包”和“接收正常”。我记得我从TI开发板上使用的最后一件事是launchpad。

我必须做的事:

1)如何对此主板进行编程? CCS或SmartRF工作室或MSP430 IAR,我对这些感到困惑。

2)测试最大数据传输速率可达到的最大范围。

3)和用作两侧的收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    1.该开发套件预编程了数据包错误率测试,便于对设备的射频性能进行开箱即用评估。 射频范围和稳健性可通过不同的射频设置进行测试。 有关设置和执行范围测试的信息,请参阅Per Test Software Example User Guide SWRU296。 以下是指向SWRU296的链接。
    2.选择最低数据速率以获得最大范围
    3.是的,您可以在两侧使用收发器。 请参阅SWRU296。

    www.ti.com/.../swru296b.pdf


    谢谢!
    下午
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复Genius,如果IAR Workbench > JTAG > CC1200DK出错,请告诉我。
    对吗?

    我将首先刻录每个代码。  

    当前,仅当按下五个按钮之一时,它才会直接进入send packts,没有每个菜单,或者任何直接显示在图片显示中的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有关设备的设置和编程,请参阅用户指南SWRU296的第4节(4.1 ,4.2 和4.3)。

    谢谢!

    下午

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    或者,您也可以使用SmartRF Studio。
    有关使用SmartRF Studio的详细信息,请参阅QSG SWRU336。 以下是指向SWRU336的链接。

    www.ti.com/.../swru336a.pdf


    谢谢!
    下午
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您要更改每个测试软件/上传新映像 ,则需要在第一篇文章的图像上显示MSP-FET430UIF,以便在TRXEB上刷新MSP (请参见www.ti.com/.../swru294a.pdf)。 CCS或IAR可用于IDE端。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢PM和TER的回复
    我已经完成了一些基本的部分,比如如何使用闪光灯和电源设置,感谢你们。
    我已经从cc1200dk (swrc274a)附带的文件夹中上载了以前生成的十六进制文件,它就像黄油一样。
    我现在遇到了另一个问题,我在CCS v 7.4 中启动了新程序,0表示闪存一个LED,板上标有LED1 (WFP 4.0)
    我开始喜欢这个CCS>Explore >MSP430F5438A > Download and install > Choose example of blink LED> change to port 4 > Build all
    然后我重新确定我需要.hex用于闪存,所以我启用了hex实用程序,它在Debug文件夹中提供了我所需的文件。我选择了相同的文件用于flasher上载它,它显示错误“File type could not be identified”(无法识别文件类型)。
    非常感谢他们的帮助!!


    谢谢!
    Gagan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能是您未设置正确的十六进制文件格式。

    在CCS中按DEBUG时,程序将作为过程的一部分刷新到设备中。

    对于与MSP相关的问题,我建议将其发布在MSP论坛上。