请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1200DK 主题中讨论的其他部件: MSP-FET430UIF, MSP430F5438A
大家好
我必须测试远距离数据传输,所以我购买了这款CC1200DK。当我在设备上看到如图所示的“发送数据包”和“接收正常”。我记得我从TI开发板上使用的最后一件事是launchpad。
我必须做的事:
1)如何对此主板进行编程? CCS或SmartRF工作室或MSP430 IAR,我对这些感到困惑。
2)测试最大数据传输速率可达到的最大范围。
3)和用作两侧的收发器。