This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:我需要一个功能强大的天线才能与CC1352P7-1 Launchpad配合使用

Guru**** 2415670 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1092321/lp-cc1352p7-i-need-a-powerful-antenna-to-work-with-cc1352p7-1-launchpad

部件号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他部件:CC1352RCC1352P

尊敬的TI工程师:

现在,我有一个Wi-Sun迷你风扇,设置如下:

  1. CC1352P7-1 Launchpad作为边界路由器
  2. CC1352R Launchpad作为路由器节点
  3. CC1352R传感器标签套件作为路由器节点

CC1352R传感器标签套件自带天线。  所以没关系。

对于(1),您是否可以推荐最强大的天线,以便达到最高的传输范围?  如果要将此天线应用于主板的SMA插座上,我是否必须更改主板的电路或组件?

要将(2)设置为路由器节点,在其上安装一根功能强大的天线是否也很好?

另一个问题是:

由于CC1352P7-1是一个多频段宽度的MCU,它是否可以同时处理BLE或Wi-Fi (除Wi-Sun外)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)使用在Launchpad上的PCB天线是高效的天线。 您可以在SMA上使用鞭状天线来获得稍好的范围。 此处我们没有具体的建议。 要使用SMA,您必须将安装为C16的盖子移至C15位置。  

    2)要获得网络中节点之间的最大范围,所有节点都应具有尽可能最有效的天线。  

    3) CC1352P不支持Wi-Fi。 CC1352能够同时运行两个堆栈,请参见TI DMM: dev.ti.com/.../node