请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LP-CC1352P7 主题中讨论的其他部件:CC1352R, CC1352P
尊敬的TI工程师:
现在,我有一个Wi-Sun迷你风扇,设置如下:
- CC1352P7-1 Launchpad作为边界路由器
- CC1352R Launchpad作为路由器节点
- CC1352R传感器标签套件作为路由器节点
CC1352R传感器标签套件自带天线。 所以没关系。
对于(1),您是否可以推荐最强大的天线,以便达到最高的传输范围? 如果要将此天线应用于主板的SMA插座上,我是否必须更改主板的电路或组件?
要将(2)设置为路由器节点,在其上安装一根功能强大的天线是否也很好?
另一个问题是:
由于CC1352P7-1是一个多频段宽度的MCU,它是否可以同时处理BLE或Wi-Fi (除Wi-Sun外)?