主题: CC2511中讨论的其他部件
我正在将TRXEB与cc1200无线电配合使用。 我能够使用USB为其中两个设备供电,并使用评估板上LCD屏幕上的默认测试在它们之间来回通信。
但是,我对获得更高的吞吐量感兴趣,因此我下载了SmartRF Studio 7。 我的USB中插入了1块板。 我设置了用于外部USB电源的跳线(第2和第5跳线),主电源打开到评估板,启用USB模式,选择UART。 我尝试重新启动评估板和我的计算机。 我的SmartRF Studio软件是最新的。 根据我的windows 10电脑,驱动程序是最新的。
但是,SmartRF在"已连接设备列表"下未显示任何设备。 当我插入/拔下USB时,"刷新列表"旁边会出现一个红色漩涡,就好像它正在寻找一些新部件一样。 如果按下绿色刷新箭头,则会出现此涡流,但无法识别。 如果我选择了我的部件(CC1200)的下拉菜单并查找已连接的设备,则会显示"没有已连接的设备"。
感谢您的任何帮助。