This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:SmartRF Studio 7可以'在TRXEB开发板上看不到CC1200

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200, CC2511
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/581302/cc1200-smartrf-studio-7-can-t-see-cc1200-on-trxeb-development-board

部件号:CC1200
主题: CC2511中讨论的其他部件

我正在将TRXEB与cc1200无线电配合使用。 我能够使用USB为其中两个设备供电,并使用评估板上LCD屏幕上的默认测试在它们之间来回通信。

但是,我对获得更高的吞吐量感兴趣,因此我下载了SmartRF Studio 7。 我的USB中插入了1块板。 我设置了用于外部USB电源的跳线(第2和第5跳线),主电源打开到评估板,启用USB模式,选择UART。 我尝试重新启动评估板和我的计算机。 我的SmartRF Studio软件是最新的。 根据我的windows 10电脑,驱动程序是最新的。

但是,SmartRF在"已连接设备列表"下未显示任何设备。 当我插入/拔下USB时,"刷新列表"旁边会出现一个红色漩涡,就好像它正在寻找一些新部件一样。 如果按下绿色刷新箭头,则会出现此涡流,但无法识别。 如果我选择了我的部件(CC1200)的下拉菜单并查找已连接的设备,则会显示"没有已连接的设备"。

感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要将TRXEB与SmartRF Studio配合使用,必须将两个开关设置为"enable"(启用)和"SmartRF"(SmartRF)。 如果使用MSP FET对板进行编程,则应使用"UART"设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我完成了此操作,其中一个模块工作正常(它出现在"已发现设备"菜单中)。 另一个模块在菜单中短暂出现,然后消失,我无法使其重新出现。 已尝试重新启动所有操作,已尝试所有可能的DIP开关位置。 我尝试切换电缆,并连接到不同的USB端口。 我不敢换用主板/无线电模块,因为我担心某些东西可能会损坏,我不想刻录多个主板。

    当我将DIP开关设置为"disable"(禁用)和"UART"(UART)时,"not working"(不工作)模块似乎仍有一个工作的LCD屏幕,因此不会丢失所有信息! 但我不能再让它出现。 这些硬件看起来相同,但其中一个不工作-我有哪些硬件损坏的机会?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您连接TRXEB,您将在SmartRF Studio中看到此功能。 如果您的对讲机是否连接到TRXEB,您将在同一行中获得相关信息。

    对于无法正常工作的模块,您是在SmartRF Studio中启动TRXEB还是不启动?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于无法正常工作的模块,SmartRF Studio中没有显示任何内容
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后听起来就像TRXEB已经死了。 电源跳线与工作板的位置是否相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,它们有相同的跳线。 我不知道该怎么做才会造成这种情况,液晶屏仍在工作。 我想我会再买一件硬件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否存在对讲机损坏的危险,如果我购买新的TrxEB,损坏的对讲机将会损坏新的TrxEB?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为我没有看到RF设备在快速传输TRXEB。 然后,我再也没有在TRXEB停止工作时进行任何故障分析。

    您如何知道显示屏仍在工作,您是否已刷新一些固件? 如果此应用程序正在运行,则可能是USB接口已被损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当DIP开关设置为:DISABLE / UART (向下/向下)时,我将其插入USB电缆,评估板上的LCD亮起,并且运行默认测试程序(适用于两个模块)。 但是,当我将DIP开关设置为启用/ SmartRF时,在一种情况下,组件会出现在我的已连接设备列表中,而在另一种情况下,它不会出现。

    我使用相同的USB电缆/端口进行两次测试,因此计算机端应该不是问题,但评估板端可能会损坏。 是否有任何方法可以处理此问题,而不需要新的评估板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -测试时,您是否在一次仅将一个TRXEB连接到PC的情况下进行测试?
    -当您将无法正常工作的TRXEB与开关连接到“启用”/“SmartRF”位置时,是否有任何LED亮起/闪烁? 如果闪烁,哪种速率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -我尝试一次连接一根电缆(两根电缆都使用同一根电缆),并且尝试同时连接两根电缆(在电缆之间切换以测试两个选项)。 结果相同。

    -“启用”字样旁边的黄色LED指示灯亮起,并且不闪烁。 这对于两种设备都是相同的-工作和不工作。 但是,对于不工作的主板,LED的亮度稍低。 这太微妙了,我想知道这是否仅仅是因为LED与LED之间的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正常,黄色LED亮起表示CC2511上的固件已识别您连接的模块。 确保在未连接EM的情况下此指示灯应闪烁。 如果是这样,则表示USB连接器和CC2511之间的某个设备已死,否则可能是CC2511已死。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我感到困惑- CC2511是否是TreEB上的组件? 它看起来完全是一个不同的对讲机。

    "以确保在未连接EM时此指示灯应闪烁。"

    什么是EM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2511用作USB控制器,用于运行SmartRF Studio和连接到TRXEB的EMS之间的接口。 是的,CC2511也有一个无线电,但在本例中,我们只是将其用作MCU。

    EM:评估模块如下所示: www.ti.com/.../cc1200emk-868-930