This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:如何使用SmartRF06EBK使CC1310输出持续的DSSS信号

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: SMARTRF06EBK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/580902/cc1310-how-to-get-cc1310-to-output-continuous-dsss-signal-using-smartrf06ebk

部件号:CC1310
主题:SMARTRF06EBK中讨论的其它部件

我需要使用此部件以915 MHz传输连续直序扩频(DSSS)信号。 当我购买SMARTRF06EBK时,我相信我可以使用此部件来生成我需要的信号。 但是,现在我不是很确定。 是否有任何方法可以使用此零件来生成所需的信号? 我只需要一个在902至928 MHz频段中带宽至少为500 kHz的连续扩频信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这应该是可能的。 您需要:

    1. 为普通2-GFSK传输配置PHY,使用野性符号速率(Netto数据速率x扩展因子),选择可产生足够宽频谱的符号速率和偏差
    2. 准备包含编码数据的模式
    3. 将模式放入RF队列项目中,并将该项目与自身连接。 这使您的队列长度几乎是无限的。  
    4. 设置TX命令,使用此队列发送无限长的数据包

    只有CMD_PROP_TX_ADV可以发送无限长的数据包。  您可以忽略前导码并同步单词。 如果您的编码数据样本适合16位,那么您也可以使用更易于处理的CMD_TX_TEST。 但我想您希望发送一个更长的样本。

    这是您想要的吗?