请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1310 主题:SMARTRF06EBK中讨论的其它部件
我需要使用此部件以915 MHz传输连续直序扩频(DSSS)信号。 当我购买SMARTRF06EBK时,我相信我可以使用此部件来生成我需要的信号。 但是,现在我不是很确定。 是否有任何方法可以使用此零件来生成所需的信号? 我只需要一个在902至928 MHz频段中带宽至少为500 kHz的连续扩频信号。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我需要使用此部件以915 MHz传输连续直序扩频(DSSS)信号。 当我购买SMARTRF06EBK时,我相信我可以使用此部件来生成我需要的信号。 但是,现在我不是很确定。 是否有任何方法可以使用此零件来生成所需的信号? 我只需要一个在902至928 MHz频段中带宽至少为500 kHz的连续扩频信号。
您好,
这应该是可能的。 您需要:
只有CMD_PROP_TX_ADV可以发送无限长的数据包。 您可以忽略前导码并同步单词。 如果您的编码数据样本适合16位,那么您也可以使用更易于处理的CMD_TX_TEST。 但我想您希望发送一个更长的样本。
这是您想要的吗?