This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:是否有用于230MHz频段的前端模块?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/580241/cc1125-is-there-a-front-end-module-for-230mhz-band

部件号:CC1125
主题:CC1190中讨论的其他部件

cc1190设计用于850-900m波段。 230M波段是否有类似的前端模块?

我们有一个230米的应用程序,需要很长的距离。 在230MHz频率下工作时,您可以达到的最大距离是多少? 是否有进一步扩大这一范围的办法? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加PA (升压输出功率)或LNA (提高灵敏度)将会扩大范围。 在230 MHz时,天线效率通常很低,因此在选择天线时请注意此数字。

    我们没有230 MHz的范围扩展器(LNA+PA)。 请咨询Skyworks,RFDM,Maxim

    有关如何估算范围的信息,请参见以下链接: e2e.ti.com/.../37.5556万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Harry:

    对于范围距离计算,请使用Excel计算,在POST: e2e.ti.com/.../37.5556万中

    对于230 MHz的PA,建议查看Skyworks通用放大器块或其在230 MHz时可能"重复使用"的169 MHz放大器。 否则,射频晶体管也将起作用。

    此致,
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    CC1190和某些Skyworks FEM集成了LNA和PA,易于使用。 但是,如果我必须使用离散LNA和离散PA,我需要注意前端电路的任何事情,例如Rx和TX的阻抗匹配?

    天线效率较低是因为四分之一波长已超过30 cm ,这通常不可行吗? 那么您是否为230MHz应用提供了推荐的天线类型?

    非常感谢,

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    感谢您的及时回复。 Skyworks有169M FEM,但它是169-170窄带。 您是否说过使用射频晶体管构建离散PA?

    如果您也能查看我对Sverre的最后一个回复,我将不胜感激。 欢迎您提出任何意见。

    谢谢!
    哈利