请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1125 主题:CC1190中讨论的其他部件
cc1190设计用于850-900m波段。 230M波段是否有类似的前端模块?
我们有一个230米的应用程序,需要很长的距离。 在230MHz频率下工作时,您可以达到的最大距离是多少? 是否有进一步扩大这一范围的办法? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
cc1190设计用于850-900m波段。 230M波段是否有类似的前端模块?
我们有一个230米的应用程序,需要很长的距离。 在230MHz频率下工作时,您可以达到的最大距离是多少? 是否有进一步扩大这一范围的办法? 谢谢你。
添加PA (升压输出功率)或LNA (提高灵敏度)将会扩大范围。 在230 MHz时,天线效率通常很低,因此在选择天线时请注意此数字。
我们没有230 MHz的范围扩展器(LNA+PA)。 请咨询Skyworks,RFDM,Maxim
有关如何估算范围的信息,请参见以下链接: e2e.ti.com/.../37.5556万