This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:射频功率输出校准偏移

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1121, CC1120, CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/588085/cc1120-rf-power-output-calibration-offset

部件号:CC1120
主题中讨论的其他部件:CC1121CC1125

使用Spectrum Anaylzer直接测量CW功率输出,我发现Studio设置与实际测试结果之间存在重大差异。

(使用各种EVM)

这是5dBm到6dBm的顺序,而相比之下是0.5dBm到0.6dBm。

是否有某种方法可以应用类似于FreqOff寄存器的补偿补偿?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您说5-6dBm与0.5dBm时,您的意思是什么?

    此致,
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TA,

    我认为Richard显示了+/- 0.5dBm的正常方差与+/-5.0dBm的方差?

    因此,采用与FREQ_OFF类似的补偿的动机。

    这假设我拥有的EVM不是非典型的EVM?

    (我可以测试3-4个其他人以确定。)

    谢谢!

    --

    Jay Zebryk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自(8) CC1121 EVM的射频功率输出:

    • Un-Modulated CW Mode (未调制CW模式)
    • 433.920MHz
    • 设置为0dBm
    • 使用RF Studio
    • 最近交叉检查的频谱分析仪
    X1 5.227
    X3. 4.475
    4倍 3.537
    1701 Z 2.350
    Z1 3.583
    Z2. 2.521
    Z3. 4.902
    Z4. 3.960
    平均 3.819
    最大 4.902
    最小 2.350
    增量 2.552

    实际上,这些是CC1120 EVM,其中每个都被CC1121取代。

    (在专门从事精密射频返修的机构执行。)

    所以,

    1)射频功率输出的这种巨大差异是否正常?

    2)我认为预期误差仅 为+/- 0.5dBm?

    3)这种差异意味着生产中需要对每种产品进行测量和调整?

    (否则,每个装置必须设置为比测试的FCC/ETSI限制低6dB,以确保合规性。)

    4) CC1121是否曾在标准CC1120 EVM中进行过测试?

    5)是否可以组装和认证?

    6)我们是否应将样本送往达拉斯进行检查和测试?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)是。 但是绝对电平很高,您使用的是哪种PA功率设置(0 dBm表示0x5D吗?)

    2)输出电平变化取决于输出电平。 最大输出功率的变化较小。 对于最大输出功率,PA处于压缩状态,但对于较低的功率设置,输出电平由GM在输出晶体管中设置得更多,从而提供更高的芯片到芯片变化。  

    3)是的,您必须测量生产中的输出功率并将其调整到所需的水平,或者使用回退以确保输出功率在ETSI/ FCC限制范围内。

    4) CC1121和CC1120的PA相同,因此在CC1120,CC1121和CC1125上进行的具有相同设置的传输测试应提供相同的结果。