主题中讨论的其他部件:CC1121, CC1125
使用Spectrum Anaylzer直接测量CW功率输出,我发现Studio设置与实际测试结果之间存在重大差异。
(使用各种EVM)
这是5dBm到6dBm的顺序,而相比之下是0.5dBm到0.6dBm。
是否有某种方法可以应用类似于FreqOff寄存器的补偿补偿?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
来自(8) CC1121 EVM的射频功率输出:
| X1 | 5.227 |
| X3. | 4.475 |
| 4倍 | 3.537 |
| 1701 Z | 2.350 |
| Z1 | 3.583 |
| Z2. | 2.521 |
| Z3. | 4.902 |
| Z4. | 3.960 |
| 平均 | 3.819 |
| 最大 | 4.902 |
| 最小 | 2.350 |
| 增量 | 2.552 |
实际上,这些是CC1120 EVM,其中每个都被CC1121取代。
(在专门从事精密射频返修的机构执行。)
所以,
1)射频功率输出的这种巨大差异是否正常?
2)我认为预期误差仅 为+/- 0.5dBm?
3)这种差异意味着生产中需要对每种产品进行测量和调整?
(否则,每个装置必须设置为比测试的FCC/ETSI限制低6dB,以确保合规性。)
4) CC1121是否曾在标准CC1120 EVM中进行过测试?
5)是否可以组装和认证?
6)我们是否应将样本送往达拉斯进行检查和测试?
谢谢!
1)是。 但是绝对电平很高,您使用的是哪种PA功率设置(0 dBm表示0x5D吗?)
2)输出电平变化取决于输出电平。 最大输出功率的变化较小。 对于最大输出功率,PA处于压缩状态,但对于较低的功率设置,输出电平由GM在输出晶体管中设置得更多,从而提供更高的芯片到芯片变化。
3)是的,您必须测量生产中的输出功率并将其调整到所需的水平,或者使用回退以确保输出功率在ETSI/ FCC限制范围内。
4) CC1121和CC1120的PA相同,因此在CC1120,CC1121和CC1125上进行的具有相同设置的传输测试应提供相同的结果。