This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:RF迹线为35欧姆而不是50欧姆

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/591272/cc1350-rf-trace-is-35-ohm-not-50-ohm

部件号:CC1350

我正在为我的一个项目(www.ti.com/.../cc1350stk)使用传感器标签设计。在PCB文件中,我对RF跟踪有一些疑问。 通常,RF轨迹应为50欧姆,但在本例中应为35欧姆。

请告诉我为什么阻抗变为35欧姆而不是50欧姆?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迹线的长度非常短,因此不会对RF产生任何影响。

    如果需要,迹线宽度始终可以减少到250 um。

    此致,

      Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    我认为对于2.4 GHz和915 MHz来说很重要。轨道是电气大的。是否有任何X参数模型可用于此PA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    负载阻抗主要由天线匹配和天线组件控制。 天线迹线的特性阻抗由于迹线长度短而几乎没有影响。 如果此轨迹长度较长,则具有50欧姆特性阻抗更重要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Richard,

    此IC是否有PA的任何X参数文件可用。
    这样我们就可以在软件中进行模拟,并找到此IC的最佳值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们没有任何S-parameters或X-parameters,因为我们提倡使用标准参考设计。

    在参考设计阶段,我们使用负载-拉力和源拉力来确定我们可以从芯片中获得最佳性能。

    此致,
    Richard