This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101-CC1190EM869RD:1190:应用闪灯后Tx启动延迟

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/587940/cc1101-cc1190em869rd-delay-in-tx-start-after-strobe-applied

部件号:CC1101-CC1190EM869RD</s>1190
主题:CC1101中讨论的其他部件

您好,
 我使用CC1101和定制主板以32kbps的速率传输。 交通和接待都很好,但我有一个问题。 填充Tx缓冲区后,我发出命令闪灯以开始传输,但实际传输在应用闪灯后大约2毫秒开始。 我尝试了更高的数据速率,这种延迟时间减少了。 为什么会这样? 这是因为我的注册设置还是对讲机的内部逻辑? 我可以做任何关于设置的事情来减少32 kbps的延迟。

以下是我的设置:

0xB6,// FREND1前端RX配置
0x10,// FREND0前端TX配置
0x30,// MCSM1主无线电控制状态机器配置
0x18,// MCSM0主无线电控制状态机器配置
0x16,// FOCCFG频率偏移补偿配置
0x6C,// BSCFG位同步配置
0x43,// AGCCTRL2 AGC控制
0x40,// AGCCTRL1 AGC控制
0x91,// AGCCTRL0 AGC控制
0xE9,// FSCAL3频率合成器校准
0x2A,// FSCAL2频率合成器校准
0x00,// FSCAL1频率合成器校准
0x1f,// FSCAL0频率合成器校准
0x59,// FSTEST频率合成器校准控制
0x81,// TEST2各种测试设置
0x2D,// TEST1各种测试设置
0x09,// TEST0各种测试设置

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈桑

    如何测量2毫秒延迟?

    此致,
    /TA