主题:CC1101中讨论的其他部件
您好,
我使用CC1101和定制主板以32kbps的速率传输。 交通和接待都很好,但我有一个问题。 填充Tx缓冲区后,我发出命令闪灯以开始传输,但实际传输在应用闪灯后大约2毫秒开始。 我尝试了更高的数据速率,这种延迟时间减少了。 为什么会这样? 这是因为我的注册设置还是对讲机的内部逻辑? 我可以做任何关于设置的事情来减少32 kbps的延迟。
以下是我的设置:
0xB6,// FREND1前端RX配置
0x10,// FREND0前端TX配置
0x30,// MCSM1主无线电控制状态机器配置
0x18,// MCSM0主无线电控制状态机器配置
0x16,// FOCCFG频率偏移补偿配置
0x6C,// BSCFG位同步配置
0x43,// AGCCTRL2 AGC控制
0x40,// AGCCTRL1 AGC控制
0x91,// AGCCTRL0 AGC控制
0xE9,// FSCAL3频率合成器校准
0x2A,// FSCAL2频率合成器校准
0x00,// FSCAL1频率合成器校准
0x1f,// FSCAL0频率合成器校准
0x59,// FSTEST频率合成器校准控制
0x81,// TEST2各种测试设置
0x2D,// TEST1各种测试设置
0x09,// TEST0各种测试设置
谢谢你