This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:计时器与TI-RTOS配合使用

Guru**** 2424520 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1096849/cc1352p7-timer-use-with-ti-rtos

部件号:CC1352P7
Thread: sysconfig中讨论的其它部件

低于1 GHz的团队,

我们的客户希望使用CC1352P7中的硬件计时器,并且不希望与TI-RTOS使用冲突。  您能帮您解决以下问题吗?

  1. TI-RTOS的使用对我们可以选择并用于自己的配置的硬件计时器有何影响?  例如,RTOS是否将特定计时器分配给自己,用户代码对该计时器的任何其他使用是否会发生冲突?
  2. RTOS和/或GPTimer功能的使用如何影响计时器分辨率?  我们尝试在255处运行预分频器,以从16位计时器中获得较长的中断期(约250毫秒)。  我们在转移到TI-RTOS下的GPTimer功能之前所做的计算将获得准确的tick速率,但现在分辨率似乎有所降低。
  3. 使用GPTimer函数是否是TI-RTOS下应用程序的有效方法?  我们在sysconfig GUI下定义了计时器,并选中了“Use GPTimer”(使用GPTimer),然后实施了计时器的操作,如指南中所述,网址为 :_g_p_timer_c_c26_x_x_8h.html

谢谢!
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI-RTOS使用RTC,使用TI-RTOS时使用GPTimers没有问题。

    Siri