请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1352P7 Thread: sysconfig中讨论的其它部件
低于1 GHz的团队,
我们的客户希望使用CC1352P7中的硬件计时器,并且不希望与TI-RTOS使用冲突。 您能帮您解决以下问题吗?
- TI-RTOS的使用对我们可以选择并用于自己的配置的硬件计时器有何影响? 例如,RTOS是否将特定计时器分配给自己,用户代码对该计时器的任何其他使用是否会发生冲突?
- RTOS和/或GPTimer功能的使用如何影响计时器分辨率? 我们尝试在255处运行预分频器,以从16位计时器中获得较长的中断期(约250毫秒)。 我们在转移到TI-RTOS下的GPTimer功能之前所做的计算将获得准确的tick速率,但现在分辨率似乎有所降低。
- 使用GPTimer函数是否是TI-RTOS下应用程序的有效方法? 我们在sysconfig GUI下定义了计时器,并选中了“Use GPTimer”(使用GPTimer),然后实施了计时器的操作,如指南中所述,网址为 :_g_p_timer_c_c26_x_x_8h.html
谢谢!
Darren