主题中讨论的其他部件: WMBUS, CC1312R
你(们)好
测量RSSI与时间(Rx连续)时,我观察到LP-CC1312R7的RSSI读数在一段时间后卡住。
即,在按下START CONTR内容 接收后不到10分钟,更改信号级别不会导致RSSI发生变化。
这是RF Studio的已知错误还是PLL/PLL解锁时缺少重复内部RF校准的副作用?
对讲机配置为以下设置:869.525 MHz,GFSK,25 kHz偏差,50 kb/s (即,对于EU,OTM,wmbus模式C)
我们使用wmbus c模式MTO设置来启动和更改载波和调制参数 ,以匹配OTM设置。


当测量正常运行时,我得到以下图表


在评估板与温度的测试过程中,我还观察到以下情况:
在从85°C到0°C的温度循环过程中,观察到频率载波漂移为1.8 kHz,直至对讲机停止并重新启动。