This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:使用SYSCFG将RATGPO1设置为Rx同步信号

Guru**** 2545600 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1096018/cc1312r-setting-ratgpo1-as-rx-sync-signal-with-syscfg

部件号:CC1312R
Thread:sysconfig中讨论的其它部件

我需要输出配置为Sync Rx信号检测的RATGPO1信号。

我在本论坛中看到,我必须首先放置 一个用于CMD_RADIO_SETUP中的覆盖"0x008F88B3"。

我正在将Easylink与sysconfig工具配合使用,是否可以使用sysconf添加此覆盖值? (我在手册中没有找到这样做的方法)。

提前感谢您的参与,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以通过以下方式在sysconfig中添加自定义覆盖:

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的这一非常清晰的说明。

    现在我可以看到RxSync信号,它与SYSCFG工具完全集成。