请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1312R Thread:sysconfig中讨论的其它部件
我需要输出配置为Sync Rx信号检测的RATGPO1信号。
我在本论坛中看到,我必须首先放置 一个用于CMD_RADIO_SETUP中的覆盖"0x008F88B3"。
我正在将Easylink与sysconfig工具配合使用,是否可以使用sysconf添加此覆盖值? (我在手册中没有找到这样做的方法)。
提前感谢您的参与,