This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:CC1352P7

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1099701/cc1352p7-cc1352p7

部件号:CC1352P7

我想知道 CC1352P1和 CC1352P7在868MHz频段中支持的最大数据速率。

两个组件的接收器滤波带宽均为4000KHZ (4MHz)。  

P1支持2GFSK,P7支持4GFSK,SO  

使用4GFSK的P7和  使用2GFSK的P1支持的最大数据速率是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表:

    有关设置,请参阅SmartRF Studio和syscfg。 通过完整表征的最快数据速率为1 Mbps。 如果您需要此范围之外的数据,则必须通过您当地的TI联系人请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    在使用4GFSK的P7中 ,我有数据速率2MSPS, 因为它是4GFSK,所以它的意思是不是  

    2MSPS = 4Mbps  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要从另一端开始:您需要为要构建的系统做什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要以868MHz传输高数据速率,因为此频段中存在占空比限制,所以我想知道最大数据速率。

    我认为使用4GFSK可以使比特率加倍,所以如果我没有错,2MSPS=4Mbps。