This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:将CC1312R1迁移到CC1312R7

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7, CC1312R
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1097994/cc1312r7-migration-cc1312r1-to-cc1312r7

部件号:CC1312R7
主题: CC1312R中讨论的其他部件

您好,  

我的客户正在使用CC1312R1。  

但他正在研究从CC1312R1到CC1312R7的更改。

将CC1312R1的映像下载到CC1312R7时,它是否起作用?

两者之间的唯一区别是闪存大小。 是这样吗?

他不使用CCS或IAR,而是使用开放源代码编译器。  

因此,我需要有关如何在使用GCC时更改设备的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sy,

    将CC1312R1图像编程到CC1312R7设备将不起作用。 CCFG区域位于闪存的末端,由于闪存对于这两种设备具有不同的大小,因此在移动到CC1312R7时,CCFG地址将出错。  

    请检查CC1312R1与CC1312R7项目的链接器脚本。  

    谢谢,

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Marie

    存储器映射信息在哪里?

    我已经看过每个技术参考指南(swcu192和swcu185e),但内存映射是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sy,

    例如,比较链接程序命令文件( C:\simplelink_cc13xx_cc26xx_SDK_6_10_00_29\examples\RTOS\CC1312R1_LAUNCCHXL\proP_RF\rfPacketrx\tirtos7\ccs\cc13x2_cc26x2_tirtos7.cmd):

    CC1312R:

    #define FLASH_BASE              0x0
    #define FLASH_SIZE              0x58000
    #define RAM_BASE                0x20000000
    #define RAM_SIZE                0x14000
    #define GPRAM_BASE              0x11000000
    #define GPRAM_SIZE              0x2000

    CC1312R7:

    #define FLASH_BASE              0x0
    #define FLASH_SIZE              0xB0000
    #define RAM_BASE                0x20000000
    #define RAM_SIZE                0x24000
    #define GPRAM_BASE              0x11000000
    #define GPRAM_SIZE              0x2000
    

    对于这两种器件,CCFG只需置于闪存的顶部:

    .ccfg           :   > FLASH (HIGH)

    谢谢,

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marie,

    感谢您提供信息。

    我检查了链接程序命令文件。

    我想知道为什么TI不在数据表中包含此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    CCFG的位置在数据表的内存一章中提到。

    谢谢,

    Marie H