主题: CC1312R中讨论的其他部件
您好,
我的客户正在使用CC1312R1。
但他正在研究从CC1312R1到CC1312R7的更改。
将CC1312R1的映像下载到CC1312R7时,它是否起作用?
两者之间的唯一区别是闪存大小。 是这样吗?
他不使用CCS或IAR,而是使用开放源代码编译器。
因此,我需要有关如何在使用GCC时更改设备的信息。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我的客户正在使用CC1312R1。
但他正在研究从CC1312R1到CC1312R7的更改。
将CC1312R1的映像下载到CC1312R7时,它是否起作用?
两者之间的唯一区别是闪存大小。 是这样吗?
他不使用CCS或IAR,而是使用开放源代码编译器。
因此,我需要有关如何在使用GCC时更改设备的信息。
您好,Sy,
例如,比较链接程序命令文件( C:\simplelink_cc13xx_cc26xx_SDK_6_10_00_29\examples\RTOS\CC1312R1_LAUNCCHXL\proP_RF\rfPacketrx\tirtos7\ccs\cc13x2_cc26x2_tirtos7.cmd):
CC1312R:
#define FLASH_BASE 0x0 #define FLASH_SIZE 0x58000 #define RAM_BASE 0x20000000 #define RAM_SIZE 0x14000 #define GPRAM_BASE 0x11000000 #define GPRAM_SIZE 0x2000
CC1312R7:
#define FLASH_BASE 0x0 #define FLASH_SIZE 0xB0000 #define RAM_BASE 0x20000000 #define RAM_SIZE 0x24000 #define GPRAM_BASE 0x11000000 #define GPRAM_SIZE 0x2000
对于这两种器件,CCFG只需置于闪存的顶部:
.ccfg : > FLASH (HIGH)
谢谢,
Marie H