主题:CC1312R中讨论的其他部件
我有一个应用程序需要使用虚拟USB COM端口与主板通信。 我在设备管理器中看到了这些内容。 但是我无法通过我的应用程序访问它们。 应用程序是一个Windows应用程序(.exe),它将访问COM端口并发送一些数据。
我可以使用USB在CCS (XDS110)中对设备进行编程。
我能够使用(USB到TTL转换器)使用Arduino直接在UART引脚DIO12和DIO13上执行相同操作。
。 我在访问UART端口之前尝试关闭CCS,重置电路板。 但它仍然不起作用。 有人能帮我吗。