This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHLL-CC1312R1:虚拟UART COM端口不工作

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1100467/launchxl-cc1312r1-virtual-uart-com-port-not-working

部件号:LAUNCHTXL-CC1312R1
主题:CC1312R中讨论的其他部件

我有一个应用程序需要使用虚拟USB COM端口与主板通信。 我在设备管理器中看到了这些内容。 但是我无法通过我的应用程序访问它们。 应用程序是一个Windows应用程序(.exe),它将访问COM端口并发送一些数据。

我可以使用USB在CCS (XDS110)中对设备进行编程。  

我能够使用(USB到TTL转换器)使用Arduino直接在UART引脚DIO12和DIO13上执行相同操作。  

。 我在访问UART端口之前尝试关闭CCS,重置电路板。 但它仍然不起作用。 有人能帮我吗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此线程缺少一些信息:

    1312 working"]但是我无法通过编程访问它们。

    如何尝试通过UART对设备进行编程?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在请您参阅我的帖子,我已添加更多信息。  

    通过编程,我的应用程序就是我的应用程序。 应用程序是一个Windows应用程序(.exe),它将访问COM端口并发送字节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    意思是您的问题基本上是如何从Windows应用程序访问Vitalo com端口? 如果是,本论坛不 涉及这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用程序能够访问所有虚拟COM端口,但CC1312R启动板1的COM端口除外。 所以我猜问题是TI Launchpad一侧的一些设置。 我的问题是它无法通过虚拟COM端口(即在设备管理器中检测到的XDS110)作为UART Rx/Tx工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不在Launchpad一侧。 您的应用程序很可能无法处理虚拟端口。