请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1312R7 主题中讨论的其他部件:CC1352P,
您好,
我可以在433MHz为CC1312R7使用Murata IPC LFB2.1433万MDZ6F112吗? 通常,此部件用于CC1352P (433MHz + 2.4GHz)。
当我建立标准时,RF路径中无源组件的数量要高得多(如868MHz ref.design LP-CC1312R所示)。
谢谢!
Br,Ren é