This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:CC1312R7 + IPC433MHz

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1103901/cc1312r7-cc1312r7-ipc433mhz

部件号:CC1312R7
主题中讨论的其他部件:CC1352P

您好,

我可以在433MHz为CC1312R7使用Murata IPC LFB2.1433万MDZ6F112吗? 通常,此部件用于CC1352P (433MHz + 2.4GHz)。

当我建立标准时,RF路径中无源组件的数量要高得多(如868MHz ref.design LP-CC1312R所示)。

谢谢!

Br,Ren é

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Ren é,

    您可以将 Murata IPC LFB2.1433万MDZ6F112与CC1312R7一起使用,频率为433MHz,并且IPC的2.4 GHz垫保持打开状态。

    您可能已经在计划,但最好在IPC和天线之间添加PI网络,以防您需要优化阻抗匹配。 如果最终不使用,则只需花费一个0欧姆电阻。

    此致,

    扎克