This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:有关 CC1125的问题

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1108142/cc1125-question-about-cc1125

器件型号:CC1125

您好:

1、我们在 UHF 应用(430-470MHz 应用)的前端使用 cc1125收发器。 在我们之前的六芯片原型中、cc1125的输出一致性很好。 在同一配置下、电源杂散在±1dB 以内。

现在、我们首次批量生产了300块 UHF 板。 目前,已测试了100块超高频电路板。 发现其中20个与我们之前的原型有很大不同。 在相同的配置下、cc1125的总输出功率要低3-6dB 以上。

当然、我们首先怀疑的是电路板上的硬件匹配或焊接问题、但这些问题已经消除。 通过交叉验证(OK 板和缺陷板更换 cc1125)、可以确定 cc1125的一致性差异是导致此问题的原因。

我直接断开连接后 PA 的电路、从 cc1125输出端口焊接同轴电缆(固定 cc1125输出引脚电源偏置匹配电路)、并通过传导测试其输出功率。 下表中测量的6个样本的数据(3个正常、3个不良)

在 sn115和 sn067 (l-Gear)的相同配置条件下、功率差为6dB、我认为这是异常的。

序列号

动力齿轮

CC1125输出功率/dBm

087(故障电路板)

h

0.56.

m

-6.45

L

-9.42.

091(OK 板)

h

4.

m

-2.46

L

-5.06

116(正常板)

h

4.16.

m

-2.32.

L

-4.9

057(故障电路板)

h

0.64

m

-6.42

L

-9.43.

115(正常电路板)

h

4.82.

m

-1.57

L

-4.15

067(故障电路板)

h

-0.03%

m

-7.22.

L

10.18.

在数据手册中找不到 TI 对 cc1125输出功率错误的描述。 只有典型值(数据手册第17页)、并且没有对最小/最大误差范围的描述

在同一配置下、cc1125芯片端口的输出误差范围是多少?

2、下图显示了 cc1125的原理图和传导测试点说明、请帮助检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 TXPA_IN 上没有 LPF 滤波、因此还必须有另一个原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    cc1125的后续级中有 LPF 和 PA、但这不会影响 cc1125芯片的 PA 输出端口的功率。 此外、我在后一级断开了 LPF 和 PA 之间的链路、仅测试了在 cc1125输出端口测得的功率。 结果是 cc1125的一致性差异很大。

    可在附件中找到 cc1125的一些原理图。 请帮助 TI 解决遇到的问题。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../uhf_5F00_radio_5F00_st32446_5F00_v1_5F00_20210610a_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RGW:

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在移除 U3组件的情况下测量 U3:RFin 处的 CC1125输出。

     由于滤波必须包含在输出功率测量中、因此 TXPA_IN 上的测量不正确。