您好:
1、我们在 UHF 应用(430-470MHz 应用)的前端使用 cc1125收发器。 在我们之前的六芯片原型中、cc1125的输出一致性很好。 在同一配置下、电源杂散在±1dB 以内。
现在、我们首次批量生产了300块 UHF 板。 目前,已测试了100块超高频电路板。 发现其中20个与我们之前的原型有很大不同。 在相同的配置下、cc1125的总输出功率要低3-6dB 以上。
当然、我们首先怀疑的是电路板上的硬件匹配或焊接问题、但这些问题已经消除。 通过交叉验证(OK 板和缺陷板更换 cc1125)、可以确定 cc1125的一致性差异是导致此问题的原因。
我直接断开连接后 PA 的电路、从 cc1125输出端口焊接同轴电缆(固定 cc1125输出引脚电源偏置匹配电路)、并通过传导测试其输出功率。 下表中测量的6个样本的数据(3个正常、3个不良)
在 sn115和 sn067 (l-Gear)的相同配置条件下、功率差为6dB、我认为这是异常的。
序列号 |
动力齿轮 |
CC1125输出功率/dBm |
087(故障电路板) |
h |
0.56. |
m |
-6.45 |
|
L |
-9.42. |
|
091(OK 板) |
h |
4. |
m |
-2.46 |
|
L |
-5.06 |
|
116(正常板) |
h |
4.16. |
m |
-2.32. |
|
L |
-4.9 |
|
057(故障电路板) |
h |
0.64 |
m |
-6.42 |
|
L |
-9.43. |
|
115(正常电路板) |
h |
4.82. |
m |
-1.57 |
|
L |
-4.15 |
|
067(故障电路板) |
h |
-0.03% |
m |
-7.22. |
|
L |
10.18. |
在数据手册中找不到 TI 对 cc1125输出功率错误的描述。 只有典型值(数据手册第17页)、并且没有对最小/最大误差范围的描述
在同一配置下、cc1125芯片端口的输出误差范围是多少?
2、下图显示了 cc1125的原理图和传导测试点说明、请帮助检查