This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:多协议并发支持

Guru**** 2418160 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1110401/cc1352p7-multi-protocol-concurrency-support

器件型号:CC1352P7

您好!

在对 CC1352P7进行研究期间、我无法确定 这些 IC 是否支持运行2.4GHz Thread 和 Matter、

同时使用 TI 15.4堆栈、低于1GHz 频率为433MHz 和868MHz。 这是可行的吗?

对于我的设计、我需要 Thread、Matter、ZigBee、BLE、433MHz 和868MHz 全部同时运行、对于这种情况、我的设计中将有两个 CC1352P7。

一个用于运行 BLE、Thread、Matter 和 SubGHz 频率、另一个用于运行 BLE + ZigBee。

如果您无法在低于1GHz 频率的同时运行 Thread 和 Matter、我是否可以使用其他433MHz 和868MHz 收发器?

我最好尽可能将 MCU 保持在最低水平。

提前感谢、

Hamish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamish、

    这听起来像是一个很棒的项目! 感谢您的联系。

    我不知道在单个芯片上同时支持>3个无线电协议的任何开箱即用解决方案。

    实际上、CC1352P7具有支持2.4GHz 和低于1GHz 这两个频段的无线电、这些频段本身用于您提到的各种技术中。

    然而,同时支持所有这些并不重要。 我们的 DMM 解决方案现在将支持两种无线电协议。
    Matter 不是无线电协议--它是一种应用协议,它本身使用一组无线电协议。 例如、用于调试的 BLE 和用于运行的 Thread。

    是的,CC1352P7可以支持 Matter—Matter 本身就有 BLE 和 Thread—这是一个芯片。 此外、这是 BLE 外设(而不是 BLE 中央设备)。

    现在仍然存在低于1GHz 和 Zigbee。 这可能受支持(2种协议)、我建议您参考我们的 DMM:

    这是另一个芯片。
    根据具体用例、您可能还需要在各种协议之间包含一些"集成"层。
    还需要考虑共存性、因为您将有多个无线电(大概是在同一电路板上安装)在2.4GHz 频段上运行。

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    感谢您提供相关信息。

    我是否正确地说 CC1352P7只有一个无线电、并且它会根据需要在不同频率之间切换?

    这是否意味着、如果我在一个芯片上运行 ZigBee 和低于1GHz (433MHz 和868MHz)、在跳频期间可能会丢失数据? 即当前频率为868MHz、消息/数据输入频率为433MHz。

    在这种情况下、最好为这些低于1GHz 频率使用另一个专用芯片。 为此、您会推荐什么? 如果可能的话、我更希望它是一个没有 MCU 的收发器-因为设计中已经有很多 MCU。

    关于 Matter 和 Thread、在使用 Matter 的同时、还可以单独使用 Thread? 还是只能将其与 Matter 结合使用?

    提前感谢、

    Hamish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="524784" URL"~ë/support/wireless-connectivity/sub-1GHz-group/sub-1GHz/f/sub-1GHz-forum/1110401/cc1352p7-multi-protocol-concurrency-support/4116225#4116225"]我是否正确地指出 CC1352p7-multi-protocol-concurrency-support/4116225"]并引用了所需的无线电频率和所需的 CC1352P7之间的转换频率[?]

    正确。

    [引用 userid="524784" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1GHz-group/sub-1GHz/f/sub-1-GHz-forum/1110401/cc1352p7-multi-protocol-concurrency-support/4116225#4116225"]这意味着如果我在一个跳频芯片上运行和低于433MHz 的数据,可能会在该频率范围内丢失[868/4MHz],并且可能会丢失数据。

    是的,可能会丢失数据包--这是在不同频段上运行并发协议的一般限制。

    [~ userid="524784" URL" URL"/support/wireless-connectivity/sub-1GHz-group/sub-1GHz/f/sub-1GHz-forume/1110401/cc1352p7-multi-protocol-concurrency-support/4116225#4116225"]在这种情况下、最好使用另一个专用于这些低于1GHz 的芯片频率。 您对此有何建议?[/引述]

    没错、在没有使用案例假设的情况下、拥有两台对讲机、每个频段一台对讲机可能比两个频段的一台对讲机性能更好。

    以下是我们的低于1GHz 收发器产品系列: https://www.ti.com/wireless-connectivity/sub-1-ghz/products.html#p1241=Receiver;Transceiver;Transmitter

    如果您需要有关 SubGHz 器件的更具体建议、我建议您创建一个新的 E2E 帖子、其中包含您特定用例的要求(重点关注 SubGHz 的要求)。

    [引用 userid="524784" URL"~μ C/support/wireless-connectivity/sub-1GHz-group/sub-1GHz/f/sub-1GHz-forum/1110401/cc1352p7-multi-protocol-concurrency-support/4116225#4116225]Matter 和 Thread、同时使用 Matter 也可以通过 Thread 自行使用 Matter? 或者、您能否仅将其与 Matter 结合使用?

    理论上是的。 Matter 是一个在 Thread 之上运行的应用层-- Thread 对在其上面运行的任何应用层都不作任何假设。 但只能运行一个 Thread 网络。