您好!
在对 CC1352P7进行研究期间、我无法确定 这些 IC 是否支持运行2.4GHz Thread 和 Matter、
同时使用 TI 15.4堆栈、低于1GHz 频率为433MHz 和868MHz。 这是可行的吗?
对于我的设计、我需要 Thread、Matter、ZigBee、BLE、433MHz 和868MHz 全部同时运行、对于这种情况、我的设计中将有两个 CC1352P7。
一个用于运行 BLE、Thread、Matter 和 SubGHz 频率、另一个用于运行 BLE + ZigBee。
如果您无法在低于1GHz 频率的同时运行 Thread 和 Matter、我是否可以使用其他433MHz 和868MHz 收发器?
我最好尽可能将 MCU 保持在最低水平。
提前感谢、
Hamish