This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:CC1311是否支持 TCXO?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1311R3
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1124707/cc1311r3-does-cc1311-support-tcxo

器件型号:CC1311R3

您好 TI。

我有2个问题。

CC1311是否支持 TCXO?

根据以下讨论、如果我们要使用 TCXO、TI 建议使用 CC1312或 CC1311。

CC1310:CC1310能否使用 TCXO? -低于1GHz 论坛-低于1GHz - TI E2E 支持论坛

我想确认 CC1311是否支持 TCXO。

CC1311数据表链接: CC1311R3 SimpleLink 高性能低于1GHz 无线 MCU 数据表(TI.com)

因为我查看 CC1311数据表、所以找不到 TCXO 关键字。

2.我们可以使用5x5封装来使用 TCXO 吗?

我阅读了 CC1312 LaunchPad 参考设计、

它使用 IO_30为 TCXO 供电、但5x5封装没有 IO30。 我们是否可以使用其他 GPIO 为 TCXO 供电?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1311R3支持 TCXO。

    任何 DIO 都可用于为 TCXO 供电。