请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1311R3 您好 TI。
我有2个问题。
CC1311是否支持 TCXO?
根据以下讨论、如果我们要使用 TCXO、TI 建议使用 CC1312或 CC1311。
CC1310:CC1310能否使用 TCXO? -低于1GHz 论坛-低于1GHz - TI E2E 支持论坛
我想确认 CC1311是否支持 TCXO。
CC1311数据表链接: CC1311R3 SimpleLink 高性能低于1GHz 无线 MCU 数据表(TI.com)
因为我查看 CC1311数据表、所以找不到 TCXO 关键字。
2.我们可以使用5x5封装来使用 TCXO 吗?
我阅读了 CC1312 LaunchPad 参考设计、
它使用 IO_30为 TCXO 供电、但5x5封装没有 IO30。 我们是否可以使用其他 GPIO 为 TCXO 供电?
谢谢。