This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1020:新一批 CC1020在经验证的现有设计中不起作用。

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1117012/cc1020-new-batch-of-cc1020-not-working-in-existing-well-proven-design

器件型号:CC1020

你好


在亚洲购买了一批 CC1020器件(目前很难找到)、 并且久经考验的器件无法与这些芯片配合使用。

芯片看起来是正版芯片、它们对逻辑通信做出正确响应、我们读取/写入寄存器等、但没有任何射频发送/接收。 合成器似乎没有锁定。


"旧"工作芯片和新"坏"芯片之间的明显区别在于校准后某些寄存器的内容:

工作设备中的寄存器编号/值/坏设备中的值

寄存器0x45/0x40/0x7C
寄存器0x46/0x70/0x71
寄存器0x47/0x40/0xC2
寄存器0x48/0x00/0x5F
寄存器0x49/0xFF/0xFE
寄存器0x4A/0xFF/0x00
寄存器0x4B/0x00/0x02


你们能不能帮助你们提出一些关于这可能导致这种情况的建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将为您研究这一问题、并向您返回调查结果。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    您是否仍然对这一批 CC1020有疑问? 如果是、请拍摄包裹的标记以及有关购买这些包裹的来源的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RGW、您好、是的、我们无法解决该问题。 他们是在 Ebay 从一家中国卖家处购买的。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于供应链中有关产品监管链的不确定性、无法支持通过灰色市场、经纪人或未经授权的分销进行的任何采购。 所有其他验证请求都必须通过其供应链来处理。

      更多信息、请参阅:www.ti.com/.../anti-counterfeit.html。