This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:事件触发器映射、任务和传感器控制器。

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1118420/cc1352r-event-trigger-mapping-tasks-and-sensor-controller

器件型号:CC1352R

你好!

我在一个传感器控制器项目中有两个任务。

-任务1:等待外部引脚中断的事件处理程序。

-任务2:"用于 LPSTK 的霍尔效应传感器"示例(等待外部引脚中断的事件处理程序和计时器)。

如果两个任务都启用、则计时器不工作。

如果仅启用任务2、则两个中断都能正常工作。

传感器控制器帮助说:"CC13x2/CC26x2和 CC13x4/CC26x4芯片系列每个项目总共支持多达3个事件触发器"

在面板任务中、您无法更改事件索引、因此3个事件触发器必须处于同一任务中?

提前感谢

安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!

    很抱歉,我们的反应有延误,但我们在7月份的带宽方面受到很大限制。  

    您能否共享 Sensor Controller Studio 中的代码以帮助进行调试?

    这些系列器件的传感器控制器支持项目中所有任务之间共享的总共3个事件触发器。 因此、如果任务1中有1个事件、任务2中有2个事件、则应该有足够的可用资源。 另请注意、任务的事件索引特定于每个任务:也就是说、任务1中的事件索引0与任务2中的事件索引0不同。  

    此致、

    高斯图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fausto、

    e2e.ti.com/.../water_5F00_meter_5F00_aed_5F00_cc1352r1_5F00_pcb_5F00_alter.scp.txt

    提前感谢

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!

    很抱歉、我们的回复延迟很晚、但我们在7月份的支持带宽方面非常有限。 我将在明天给您一个答案。 在此期间、您对此问题是否有任何进展?

    此致、

    高斯图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fausto、

    我找到了一个部分解决方案、它将这两个任务合并在一起。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 然后、我将关闭该线程。 可以随时发布任何其他相关问题、以便在将来重新打开。

    此致、

    高斯图