你好!
我在一个传感器控制器项目中有两个任务。
-任务1:等待外部引脚中断的事件处理程序。
-任务2:"用于 LPSTK 的霍尔效应传感器"示例(等待外部引脚中断的事件处理程序和计时器)。
如果两个任务都启用、则计时器不工作。
如果仅启用任务2、则两个中断都能正常工作。
传感器控制器帮助说:"CC13x2/CC26x2和 CC13x4/CC26x4芯片系列每个项目总共支持多达3个事件触发器"
在面板任务中、您无法更改事件索引、因此3个事件触发器必须处于同一任务中?
提前感谢
安德烈斯