This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310的 LNA

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1190, LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1120355/cc1310-lna-for-cc1310

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1190

我们正在寻找合适的 LNA 来获得10dBm 的增益。 建议的 LNA 是 CC1190、但自8个月以来、我们一直在尝试采购、但我们没有得到库存。 我们希望尝试 Skylab 或任何其他与 CC1310兼容的 LNA、并寻找参考设计。 我们在867Mhz 上操作。 请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 您打算使用的 FEM/分立式 LNA 具有单端输入/输出、在 FEM 输入端需要50欧姆、 则建议采用以下方法:

    • 选择符合您要求规格的前端模块(或分立式 LNA)。 例如、Skyworks 生产了多个 FEM
      1. FEM 输入/输出阻抗需要50欧姆
      2. 与分立式 LNA 相比、可减少组件数量
    • 如果您可以将 IPC (集成无源组件)用于 CC1310匹配网络、则可以 将 PA IN 和 LNA 输出合并为50欧姆点(即 IPC 的输出)、这在  LAUNCHXL-CC1310-CC1190 (SWRC338)参考设计 中完成:https://www.ti.com/lit/zip/swrc338
    • 否则、您需要对 CC1310使用单端设计(单独的 RX/TX 路径)。  请参阅第9页、共页  

      SWRA640F (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项(修订版 F))https://www.ti.com/lit/swra640

      了解有关单端匹配网络(单独的 RX/TX 路径)的信息。 如果您 向   CC1310的射频引脚和 FEM 的输入端提供所需的阻抗、即向 CC1310提供最佳阻抗并在 FEM 输入端转换为50欧姆、则器件将以集成方式工作。
    • 正如 本主题中建议的那样: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/624019/cc1350-design-reference-with-skywork-65364-21 如果使用单端设计、那么如果您确实计划使用 FEM 的 TX 操作、我们建议在 CC1310和 FEM 之间添加一个 SAW 滤波器(不过、如果您只对 LNA 感兴趣、则可能不需要此操作)。

    如果您不使用输入端需要50欧姆的模块(分立式 LNA 或 FEM)、则需要根据该模块的要求设计您自己的匹配网络。 如果 需要、也可以在 SWRA640F 中找到 CC1310的目标阻抗。  

    该设计的其余部分(DCDC、XTAL 等)可从现有参考设计中使用、如

    LAUNCHXL-CC1310 (SWRC319): https://www.ti.com/lit/zip/swrc319

    此致、

    Zack