请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 主题中讨论的其他器件: CC1190、
我们正在寻找合适的 LNA 来获得10dBm 的增益。 建议的 LNA 是 CC1190、但自8个月以来、我们一直在尝试采购、但我们没有得到库存。 我们希望尝试 Skylab 或任何其他与 CC1310兼容的 LNA、并寻找参考设计。 我们在867Mhz 上操作。 请提供帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在寻找合适的 LNA 来获得10dBm 的增益。 建议的 LNA 是 CC1190、但自8个月以来、我们一直在尝试采购、但我们没有得到库存。 我们希望尝试 Skylab 或任何其他与 CC1310兼容的 LNA、并寻找参考设计。 我们在867Mhz 上操作。 请提供帮助
您好!
如果 您打算使用的 FEM/分立式 LNA 具有单端输入/输出、在 FEM 输入端需要50欧姆、 则建议采用以下方法:
SWRA640F (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项(修订版 F)): https://www.ti.com/lit/swra640
了解有关单端匹配网络(单独的 RX/TX 路径)的信息。 如果您 向 CC1310的射频引脚和 FEM 的输入端提供所需的阻抗、即向 CC1310提供最佳阻抗并在 FEM 输入端转换为50欧姆、则器件将以集成方式工作。如果您不使用输入端需要50欧姆的模块(分立式 LNA 或 FEM)、则需要根据该模块的要求设计您自己的匹配网络。 如果 需要、也可以在 SWRA640F 中找到 CC1310的目标阻抗。
该设计的其余部分(DCDC、XTAL 等)可从现有参考设计中使用、如
LAUNCHXL-CC1310 (SWRC319): https://www.ti.com/lit/zip/swrc319
此致、
Zack