This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:CC1350低于1GHz 链路、但 OTA FW 更新。 使用低于1GHz 还是使用蓝牙?

Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1310, CC1311R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1116338/cc1350-cc1350-sub-ghz-link-but-ota-fw-update-using-sub-ghz-or-using-bluetooth

器件型号:CC1350
主题中讨论的其他器件: CC1310

您好!

对于新设计、我需要一个包含433MHz 收发器和 MCU 但尺寸不超过4x4mm 的 SoC。 CC1350看起来是理想的候选器件。

此外、我还需要无线 OTA 引导加载程序。也就是说、我需要通过无线连接更新 CC1350中 MCU 的固件。 此引导程序是否有适用于低于1GHz 链接的代码示例? 还是使用蓝牙链接的 OTA 引导加载程序的代码示例? 我在哪里找到了它、对吧?

提前感谢您。

此致、

Joel Ingers

InnovaIoT