主题中讨论的其他器件: CC1310
您好!
对于新设计、我需要一个包含433MHz 收发器和 MCU 但尺寸不超过4x4mm 的 SoC。 CC1350看起来是理想的候选器件。
此外、我还需要无线 OTA 引导加载程序。也就是说、我需要通过无线连接更新 CC1350中 MCU 的固件。 此引导程序是否有适用于低于1GHz 链接的代码示例? 还是使用蓝牙链接的 OTA 引导加载程序的代码示例? 我在哪里找到了它、对吧?
提前感谢您。
此致、
Joel Ingers
InnovaIoT
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对于新设计、我需要一个包含433MHz 收发器和 MCU 但尺寸不超过4x4mm 的 SoC。 CC1350看起来是理想的候选器件。
此外、我还需要无线 OTA 引导加载程序。也就是说、我需要通过无线连接更新 CC1350中 MCU 的固件。 此引导程序是否有适用于低于1GHz 链接的代码示例? 还是使用蓝牙链接的 OTA 引导加载程序的代码示例? 我在哪里找到了它、对吧?
提前感谢您。
此致、
Joel Ingers
InnovaIoT
尊敬的 Joel:
我们提供了适用于低于1GHz 和 BLE 链路的代码示例。
在 Code Composer Studio/SDK 中、请查看 BLE 的"simple_peripheral"和"sensor_oad"示例、以及专有射频(低于1GHz 或2.4GHz)的"Bim_onchip"示例。
以下是有关两种协议的 OAD 的 SimpleLink Academy 文档:
_专有射频: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=APtBFJHYJMhRBNO-RQzS-g__eCfARaV__LATEST
_BLE: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJHP5azRiPrqK43eUsRt.w__eCfARaV__LATEST&search=blestack
此致、
Arthur
尊敬的 Arthur:
感谢您的回答。
我的目标是使用片上 OAD。 但关于引导加载程序、请参阅下一个链接
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJHP5azRiPrqK43eUsRt.w__eCfARaV__LATEST&search=blestack
它表示此版本不完全支持 bim_cc1350lp。 这意味着什么? 那么、我应该使用什么来通过蓝牙管理 CC1350的片上官方发展援助? 应该使用什么堆栈?
提前感谢您。
此致、
Joel
您好、Joel、
我找到了您的问题的答案、请查看以下主题: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/615915/cc1310-oad-with-on-chip-flash-only。 由于闪存的大小、它看起来不是完全受支持的。 不过、您可以尝试查看 CC1310的 bim_onchip 示例。
我建议您切换到 CC1352、因为它更新了、并且具有更多的存储器。 不过、它仅采用7x7封装。
我们还有采用5x5封装的 CC1311 (www.ti.com/.../CC1311R3)、但 TI.com 上没有适用于它的 LaunchPad。
此致、
Arthur
您好!
我建议使用以下系列、因为它们是我们 SDK 支持的系列(256字节/页):
_ Winbond W25xx 系列
_ Macronics MX25Rxx 系列
_ Micron N25Qxx 系列
CC1350 Launchpad 使用大小为8 MB 的 MX25R8035FZUIL0、但我认为您不需要全部8 MB。 此外,该部分似乎没有特别的采购问题。
如果您选择其中一个、这将使您能够立即开始开发。
此致、
Arthur